结果:找到"快速换层 快速放置标号位置 ",相关内容1000条
- 一个多部件器件,如何自动标识其它部件在图纸中的位置
- 各位好,一个原理图有多个图页,一个器件由多个部件组成,并分布在不同的图页中,我在一个图页中如何标识其它部件的位置?及图纸页码,大概位置。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 多部位,位置 发帖人:dong2023 发帖时间:2023-05-23 09:36:00
- PCB设计图层切换快捷键
- 用LCEDA设计PCB时,需要经常切换图层,根据自己的需要,自行配置图层显示,可能会显示多个图层。每次切换图层都要用鼠标移到右上角,然后重新用鼠标选择,效率不够高。如这个“top”,我添加了“多层”进来,形成自己的图层配置,就可以看到过孔,方便走线。希望图层这里添加快捷键,方便操作,提高绘图效率。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 图层 快捷键 切换 发帖人:DEEEAN 发帖时间:2023-02-13 22:19:00
- 这个发货这个快递速度还敢再慢点?
- 江苏寄杭州花了整整四天16号下单19号晚上才到
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 江苏仓快递速度 发帖人:东方哈哈 发帖时间:2022-08-19 08:33:00
- pcb底层阻焊层处理,快速处理方式?
- 如上图,怎么让上面图的除开丝印部分的其余部分扣掉阻焊层,将其喷锡,有利于大面积接地。便捷的方式,目前是手动扣,太慢了,也不美观ProProject_Ka8通道项目工程_2022-06-08.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 底层阻焊层处理,快速处理方式 发帖人:alpha 发帖时间:2022-06-08 10:05:00
- 带有ECC的异步SRAM存储器适用于各种应用
- 赛普拉斯凭借可服务于各种高可靠性工业,通信,数据处理,医疗,消费和军事应用的性能,快速SRAM器件可提供片上ECC。这些器件具有与老一代异步SRAM兼容的外形匹配功能。这使您无需投资PCB重新设计即可提高系统可靠性。高可靠性:软错误率<0.1FIT/MbitERR引脚指示单位错误密度选项:4Mbit,8Mbit,16Mbit快速访问时间:10ns(FAST)超低待机电流:8.7μA(4MbitMoBL®)总线宽度配置:x8,x16和x32宽工作电压范围:1.8-5.0V工业和汽车温度等级带有ECC的异步SRAM适用于各种要求最高可靠性和性能标准的工业,医疗,商业,汽车和军事应用。快速S...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 异步SRAM,SRAM存储器,快速SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-14 14:22:00
- 网络通信与便携式应用驱动SRAM技术发展
- 数据通信和便携式系统成为当今SRAM的重要应用领域。某些SRAM由于能够提供实现较高带宽所需的性能(比如在网络系统中)或维持较长电池使用寿命所需的低功耗(比如在便携式设备中)而在许多应用中起着主导作用。这些架构指的是面向高性能应用的NoBL(无总线延迟)和QDR(四倍数据速率)以及针对低性能应用的MoBL(更长的电池使用寿命)。多年来工艺几何尺寸的不断压缩使得兼顾速度、功耗和密度的新型架构的推出成为可能。以CYPRESS为例。不断缩小的工艺几何尺寸使得各家公司能够在存储器技术上确立诸多优势,如实现更快的速度、更低的功耗、更高的存储密度和更有竞争力的制造成本。CYPRESS赛普拉斯代理商宇芯电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,同步快速SRAM,CYPRESS 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-07 14:14:00
- pcb布线中如何快速换层,元件标号批量放置位置,线宽如何跟随设计规则变动
- 1.pcb布线中如何快速换层,比如说布线到某个位置需要换层了,是否有快捷操作支持自动添加via,自动换层?2.元件标号如何批量放置,目前支持查找相似对象功能,可以筛选查找,然后右键选择偏移,统一设置字体大小统一移动,这个功能很好用,但是不知道如何把所有标号全部移动到元件中心,就是AD里面的查找相似对象-----》position-----》center(这个功能可以加速元件布局)3.设计规则线宽设定是个固定值,不满足某些应用,比如电源布线线宽应该是个区间。另外设置了不同网络的线宽,实际布线的时候不同网络不跟随设计规则变动,需要手动更改,举例说明网络A6mil网络B10mil网络c15mil,...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 快速换层 快速放置标号位置 发帖人:永远的菜鸟 发帖时间:2019-06-26 17:39:00
- USBType-CPD快速充电方案
- 概述USBType-CPD充电方案包含了一片针对USBPD充电协议管理芯片,用于处理PD协议相关的通讯控制,该方案符合USBType-C1.2与USBPD3.0规范,可实现对各类兼容Type-CPD2.0/3.0的设备的快速充电,并具有完整的硬件过压、过流保护机制,可广泛应用于交流电源适配器、车载充电器、UPS、移动电源等各类场合。典型应用方案特点符合USBType-C1.2与USBPD2.0/3.0规范。支持DFP(DownstreamFacingPort),UFP(UpstreamFacingPort),DRP(DualRolePort)电源角色功能。支持Type-C正反插检测与自动切换...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Type-C PD 快速充电 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 09:24:00
- 优速快递山东区域暂停收派通知
- 尊敬的立创商城客户:由于上合组织峰会于2018年5月至6月在山东省青岛市召开,接邮管局通知,优速快递将于5月20日至6月12日期间,暂停山东省的收派业务,6月13日恢复正常。在此期间,立创商城将暂停收件地址为山东的订单选择优速快递。给您带来的不便敬请谅解。立创商城2018.5.21
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 优速快递 暂停收派 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-21 11:33:00
- 速尔快递广东省内范围暂停派送
- 尊敬的立创商城客户:因速尔公司内部调整,即日起暂停速尔快递广东省内派送,商城将不允许收件地址为广东省的订单选择速尔快递,具体恢复时间等待快递公司安排,给您带来不便敬请谅解。立创商城2017-11-03
- 所属专栏: 立创动向 标签: 速尔 快递 广东 发帖人:立创商城IT运营 发帖时间:2017-11-03 15:35:00
返回